结果:找到"压力温度传感器 额耳温测试仪专用MOS管",相关内容1000条
  • 压力温度传感器额耳温测试仪专用MOS管
  • 深圳市中广芯源科技有限公司是一家专业从事集成电路以及半导体微电子相关产品的设计、生产与销售的高新技术企业,公司目前的主要产品是集成电路及模块组件相关配套产品。公司成立于2007年,研发总部位于有着亚洲魅力之都称号的韩国首尔市,核心团队主要由毕业于浦项工大学微电子系多名微电子精英组成,并在多家上市公司工作多年,有着高级管理经验的企业经理人和资深设计专家组成。我们的设计团队在模拟及电源管理芯片,锂电充电芯片设计领域享有高的声誉。公司设计的产品广泛为中国及世界各地的主要原始设计制造商、消费类电子设计公司以及品牌厂商所采用。我们希望能够将智慧传递给公司每一位员工,员工将和公司共同成长,一个能够自我学...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: MOS 发帖人:MK009 发帖时间:2023-03-02 15:00:00
  • SI24R2H内置SOC125KHZ可测温可低频唤醒技术开发资料
  • Si24R2H是一颗工作在2.4GHzISM频段发射和125KHz接收,专为超低功耗无线应用场景设计,集成嵌入式基带的无线收发单芯片。发射工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有125个1MHz带宽的信道,接收工作频率范围为15KHz-150KHz。Si24R2H采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种发射数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。应用原理图:Si24R2H内置三通道ASK接收机,可检测15KHz-150KHz之间的LF载波频率的数据信号,并触...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 125KHZ 按键 SOC 发帖人:动能1234 发帖时间:2021-01-12 10:26:00
  • BM43THA是一款高灵敏红外传感测温枪的主控芯片
  • BM43THA产品这是一款整合在TO‐46封装中的高灵敏红外温度计,TO-46常用于耳式温度计产品。此款性价比极高的超小型非接触式温度计TO-46封装中内置了热电堆感应器和信号调节芯片,使其能够准确的以数字形式显示测得温度。BM43THA产品的感应元件是一款带有可感受目标红外辐射的微机械振膜芯片。BestowMascot的这种技术经过医疗和汽车温度测量领域中的应用,已经得到了充分的证实。温度计中定制的信号调节芯片能够放大并数字化感应振膜上的热电偶产生的微小电压,同时芯片内置存储器中储存了工厂设定的刻度参数,能够用来准确的计算目标体的温度。数字形式显示的温度是完全线性的,并且会对环境温度进行补...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 枪红外 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-02-28 10:41:00
  • 基于机智云的物联网gprs温湿度传感器开发
  • 一、【项目名称】基于gprs网络的物联网传感器的设计。二、【开发团队介绍】青岛顺极智能开发团队隶属于青岛顺极智能信息技术有限公司,全部人员由各专业本科以上学历组成,研究生以上学历占比70%以上,团队位于美丽的海滨城市青岛,带着创业的激情,团队生机勃勃,激情勃发,开发过无数大型电子产品、软件产品。一张图可以概括我们的项目经历。1、团队熟练应用Altium软件做PCBLayout设计;2、团队熟练开发JavaWeb大中型项目,包括Angular,React前端开发,Java后端开发;3、团队熟练开发51,avr,microchip,stm32,stm8,合泰,恩智浦,东软载波的ARMCPU,熟练...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 GPRS 湿 发帖人:青岛顺极智能 发帖时间:2019-09-18 16:45:00
  • 测试反馈-温湿度检测
  • 开发版简介应用Cortex-M23内核32-bit处理器,主频高达72MHz,64KB的flash,8kb的SRAM,多达4个16位通用定时器、1个支持三相脉宽调制PWM输出和霍尔采集接口的16位高级矢量控制定时器、1个16位基本定时器和1个多通道DMA控制器。通用接口则包括2个USART、2个SPI、2个I2C、1个I2S,功耗小,工业级温度适用范围-40到85摄氏度。系统的组成及方案设计本设计主要由,温湿度传感器电路,GD32E231C,数码管显示模块二极管指示器组成,结构如下各部分简介及功能1,DHT11数字温湿度传感器,采集温度湿度数据,并与单片机通信2,发光二极管,当检测的温度过高...
  • 所属专栏: 其他新品分享 标签: 反馈-湿 发帖人:欢乐送啊 发帖时间:2019-05-17 16:35:00
  • 无线模块调试之温度传输(51)
  • 无线调试程序.zip首先调试无线模块的话,肯定是先要检查无线模块是否连接好了,因为NRF24L01是3.3V供电,接到51上需要一个转压模块,一般用AMS1117芯片做转压模块,电路做起来很简单,然后就是连线,接好后可以烧录我上面发的测试程序,对应引脚看开发板的不同对应更改,如果连接正常没有声音,连接不正常的话会有一个蜂鸣器报警,或者自己再设置一些标志位,led等,就在这个地方我烧了3个无线。。。。。大家如果学习的话一定要注意。如果检查没有问题话可以进行下面的一个程序我不信.zip,这个是我刚刚改的一个无线控制类的程序,如果在无线调试上面卡了比较久的可以看看,有问题也可以一起讨论,网上好多程...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: NRF20l01,lcd1602, 发帖人:菜鸟在路上 发帖时间:2018-11-16 23:46:00
  • 温湿度传感器作用_怎样选择温湿度传感器
  • 温湿度传感器是指可以将温度和湿度的量转换为易于测量和处理的电信号的设备或设备。市场上的温湿度传感器通常测量温度的量和相对湿度的量。那么什么才是相对湿度呢?我们日常生活中最常见的湿度物理量是空气的相对湿度。以%RH表示。在物理量的推导中,相对湿度与温度密切相关。一定体积的封闭气体,温度越高,相对湿度越低,温度越低,相对湿度越高。它涉及复杂的热工程知识。相对湿度:如计量方法中所规定,湿度定义为“物体状态量”。日常生活中提到的湿度是相对湿度,表示为RH%。简而言之,在与空气相同的条件下,气体(通常在空气中)中的水蒸气量(水蒸气压)和饱和水蒸气量(饱和水蒸气压)的百分比。绝对湿度:指每单位体积中空气...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 湿 发帖人:小凤凰火 发帖时间:2018-10-29 14:33:00
  • DHT11温湿度传感器模块-教程资料-技小新
  • 奥松电子最新版DHT11电容式温湿度传感器原理图:技小新-温湿度传感器模块-DHT11-原理图.pdf芯片手册:DHT11电容式传感器-芯片手册.pdf产品手册:DHT11温湿度传感器模块产品手册.pdf学习手册:DHT11温湿度传感器模块学习手册(STM8S版).pdfDHT11温湿度传感器模块学习手册(51单片机版).pdf商城购买链接:http://www.szlcsc.com/so/product/details_150017.html
  • 所属专栏: 模块答疑 标签: DHT11 湿 技小新 发帖人:o技小新o 发帖时间:2017-10-31 09:33:00
  • STC+DHT11温湿度计【捕获功能程序】【70分钟视频教程】
  • 单片机为STC的IAP15W4K58S4,用的是捕获功能,捕获功能非常适合测量一个周期内高电平和低电平的时间,用在这里非常合适。温湿度传感器为奥松电子在今年推出的新版DHT11电容式温湿度传感器。现在旧版已经停止向市场供货,如果你买的是旧版,可能是库存,也可能是假货。新旧版差别还是很大的,下面图片是官方网站上公布的新旧对比图:程序实现的是把读取到的温湿度数据转换为ASCII码后显示到串口程序:DHT11温湿度模块-STC51例程.zip视频教程一共70分钟左右,其中涉及到了如何看懂时序图、如何根据时序图写程序,还有一些实用的C语言设计技巧。视频教程已经放到百度传课了,免费的,链接:https...
  • 所属专栏: 方案教程 标签: STC DHT11 湿 捕获 发帖人:o技小新o 发帖时间:2017-10-30 09:39:00
  • 云里物里S1温湿度传感器亮相高交会受青睐
  • 云里物里S1温湿度传感器亮相高交会受青睐2016年11月16日-11月21日,中国国际高新技术成果交易会在深圳会展中心隆重举办,这场国内规模最大、最具影响力的科技展会汇聚了政府领导、国内外诸多科技领域专家学者、优秀企业家代表。作为国内领先的创新性技术服务商,深圳云里物里科技股份有限公司(以下简称“云里物里”)携众多创新科技产品亮相深圳会展中心四号馆。深圳云里物里科技股份有限公司原名为深圳市创新微科技有限公司云里物里以蓝牙技术为依托,是物联网(IOT)解决方案供应商,秉承着“让每个物体接入物联网”的企业使命,多年来一直专注于IOT领域的研发创新,为客户提供有竞争力的IOT解决方案、产品和服务。...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 云里物里 S1 湿 发帖人:云里物里 发帖时间:2017-10-20 18:10:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: